This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:关于次谐波不稳定性

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670929/tps61193-q1-about-sub-harmonic-instability

器件型号:TPS61193-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61193

您好!

客户 正在考虑使用 TPS61193-Q1。
我将介绍切切切气口状况。

fsw:330kHz
Iout (LED 电流):30mA
输出电压:33.8V (Vf=3.7V×7pcs)
输入电压:5V 至20V

当输入电压设置为13.5V 时、开关波形会振荡。
请检查所附的波形。

e2e.ti.com/.../TPS61193.pdf

我有两个客户的问题。

・所附波形是否为正常波形?

・ Vin=13.5V 的波形是次谐波状态吗?
 请告诉我生成此类波形的原因和对策。

您能不能

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuki-San、
    我们将审查您的问题、并在今天或明天提供答复。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui-San、

    两个波形都显示了升压直流/直流转换器的正常运行。

    10V 时的第一个波形显示 了负载或转换比较高时的 CCM (连续电流模式)运行情况、因此升压需要保持开关。

    13.5V 时的第二个波形显示了 DCM (不连续电流模式)在较轻负载或较低转换比条件下的脉冲跳跃开关上的运行情况、因此升压转换器不需要一直切换。

    该脉冲跳跃+DCM 模式 SW 是升压转换器的基本行为、除非升压专门设计用于避免这种模式。

    脉冲跳跃+ DCM 模式不会出现振荡、并且会通过偶尔停止 SW 来降低升压效率、但通常会导致输出电容器上出现可闻噪声。

    由于输入电压范围非常宽、因此您很难阻止此 SW 模式。 通常、使用更高的升压 SW 频率和电感器值会降低此症状、这意味着升压将在更宽的负载/转换比条件下以 CCM 模式运行。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung-San、

    感谢您的支持。
    我理解您的解释。
    我还有一个问题。
    客户电路是否存在问题?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuki-San、

    我看不到任何关键问题。 一个因素是应用条件可能达到最大 SW 电流(1.2A)的最小值。

    33.8V*0.03 (A)*4 (串)/0.8 (效率)=输入功率= 5.07W

    5.07/5V (输入)= 1.014A、如果考虑电感器上的纹波电流、ISW 将远高于1.2A。

    是否有机会将输入电压电平提高到6V 或更高?

    FB 分压电阻值也需要更改。 680kohm 将最大输出电压限制为33.9V、这非常接近最大输出电压应用条件。

    LED 驱动器本身和 电阻器可能会有所不同、因此请使用750khom 或更高的值以获得额外的空间。

    请确保每个升压组件的 V、I 额定值在最坏情况下具有超过30~40%的裕度。

    希望这对您有所帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung-San、

    感谢您的友好支持。
    "是否有机会将输入电压电平提高到6V 或更高?"
    →输入电压不能因电池电压而改变。

    让我再问一件事。
    客户希望了解 DCM 频率以计算电感器电流。
    请告诉我如何计算 DCM 频率。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui-San、

    很抱歉耽误你的回答。 我刚才有这个线程。

    无法计算我们的 LED 驱动器上的 DCM 频率、因为它会随负载尺寸、SW 频率、输出电容、Vout 等而变化。

    通过逐周期监控 Vout 电平、可以自动确定 SW 模式。