This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26621电流限制设置问题。

Guru**** 2812095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700967/tps2662-tps26621-current-limit-set-up-problem

器件型号:TPS2662

你(们)好,先生

TPS26621设置电流限制为350mA (RLIM:18K+1K=19K)

但我们使用高达400mA 的电子负载电流。 TPS26621仍无操作。

为了验证电流限制功能,我们设置 RLIM =>18K+47k=65K

电流限制应为102mA、但实际电流限制为213mA。

我是否错过了什么? 或者我需要注意吗? 请提供建议。

                                      令人很烦

e2e.ti.com/.../TPS26621-setCurrent-limit-is-350mA.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    使用65k ILIM 电阻器时、电流限制为102mA。
    您是否在 EVM 上检查过此项? 可能会有与 ILIM 电阻器并联的额外电阻。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Kari

    客户仍然没有收到 EVB。
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    随着 EVM 上的评估正在进行、我想关闭此线程。
    请在测试结果可用后重新打开该主题。

    此致、
    Kari。