请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2662 你(们)好,先生
TPS26621设置电流限制为350mA (RLIM:18K+1K=19K)
但我们使用高达400mA 的电子负载电流。 TPS26621仍无操作。
为了验证电流限制功能,我们设置 RLIM =>18K+47k=65K
电流限制应为102mA、但实际电流限制为213mA。
我是否错过了什么? 或者我需要注意吗? 请提供建议。
令人很烦