This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081-Q1:关于连接方法(输入电压和输出电压)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675802/tps61041-q1-about-connection-method-vin-and-vsw

器件型号:TPS61081-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61170

大家好、

可以使用不同的电压连接到 SW 和 VIN 吗?

(12V 线圈- SWPin)


例如、VIN = 6V、SW = 12V

如果观察到绝对最大额定值、是否正常?

客户预期使用的电压为 VIN < SW。

此致、
高志林。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在向您发送一条消息。 我想知道谁是最终客户? 请您今天使用消息告诉我。 我们的营销团队 将很快访问日本、他们希望了解客户信息。

    VIN 和 SW 可 分离。 但是、如果 Vin 和 SW 分离、运行频率将发生变化。 您能否向 我分享 Vin 引脚的电压范围和 SW 的电压范围? 以便我能够在实验中进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    感谢您的回答。

    我与客户确认了。
    VIN=5V
    SW=4至24V

    此致、
    高志林。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会加油、下周初为您提供最新信息。 顺便说一下、您能否向我们分享客户名称?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    我真的很抱歉地问了你这么多问题。
    您能告诉我当前状态吗?
    何时可以接收该值?

    频率是否变快?

    我是否可以建议您使用此方法?

    此致、
    高志林。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉迟到了。 我是来这里度假的、明天会给你回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vin=5V、SW=4-24V 时、FSW 的变化太大、范围为200kHz-10kHz……

    因此、我们不建议客户以这种方式进行连接。 如果要将 Vin 和 SW 分开、建议使用 TPS61170。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San

    我认为、即使在正常使用情况下、输入电压也会波动时、频率也会波动。
    即使电压稳定(例如输入电压= 5V、SW = 10V)、该电压也会变化吗?

    此致、
    高志林。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它将发生变化、但变化不大。