This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:TPS54302:对于0.1A 至3A 的动态负载测试、输出电压超出规格。

Guru**** 2610155 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686763/tps54302-tps54302-for-dynamic-load-test-from-0-1a-to-3a-that-output-voltage-over-spec

器件型号:TPS54302

您好!

   我将 TPS54302用于我的产品的电源、在0.1A 至3A 的动态负载测试中、输出电压5V 超出我的规格定义为5%。

   参数如下:VIN=7-19V、Vo=5V、IA=0.1-3A。

    如何调整参数以校正动态负载测试中的输出电压容差?

   原理图和参数如下所示:

实际测试波形如下所示:

VIN=7V、Vo=5V、IO=0.1A 至3A。

VIN=19V、Vo=5V、IO=0.1A 至3A。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    将 C5增加到22uF、然后再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的输出电容器过大。 系统带宽较低、内部补偿未得到充分利用。 请我们尝试两个22 μ F 的电容。