主题中讨论的其他器件:TPS2595
您好!
我使用 TPS259261电子保险丝来保护我的12V 电源线。 是否可以在 EN/UVLO 引脚上提供极慢的输入转换信号(例如1至3秒的上升速率)? 在数据表中、我找不到任何指定输入转换速率的内容。 此外、在数据表中给出的方框图中、它表明 EN/UVLO 引脚上的输入比较器内置了迟滞。 那么、我想 EN/UVLO 引脚是否能够承受如此低的转换速率? 请帮助。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 TPS259261电子保险丝来保护我的12V 电源线。 是否可以在 EN/UVLO 引脚上提供极慢的输入转换信号(例如1至3秒的上升速率)? 在数据表中、我找不到任何指定输入转换速率的内容。 此外、在数据表中给出的方框图中、它表明 EN/UVLO 引脚上的输入比较器内置了迟滞。 那么、我想 EN/UVLO 引脚是否能够承受如此低的转换速率? 请帮助。
谢谢。
您好、Rakesh、
感谢您提供备选器件。 我将进行检查。
很抱歉、我不清楚。 我并不是说输出电流。 实际上、EN/UVLO 引脚上的输入电压在10s 内非常缓慢地从0V 转换到高于1.4V (通过电阻分压器、12V 输入的饱和电压为1.6V)。 因此、当内部使能逻辑从0转换为1时、是否存在任何高开关电流? 哪种情况可能会在那里停留大约10秒并可能损坏器件?
我还没有实现原理图。 我将在实施后立即与大家分享。