This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:TPS259261:EN/UVLO 引脚上的输入转换率

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685821/tps25926-tps259261-input-transition-rate-at-en-uvlo-pin

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件:TPS2595

您好!

我使用 TPS259261电子保险丝来保护我的12V 电源线。 是否可以在 EN/UVLO 引脚上提供极慢的输入转换信号(例如1至3秒的上升速率)? 在数据表中、我找不到任何指定输入转换速率的内容。 此外、在数据表中给出的方框图中、它表明 EN/UVLO 引脚上的输入比较器内置了迟滞。 那么、我想 EN/UVLO 引脚是否能够承受如此低的转换速率? 请帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:

    虽然我们尚未尝试过非常慢的导通、但不应成为问题、因为引脚内置了迟滞。 我建议进行评估和检查。 我是否可以知道用例以及 EN 引脚上信号极慢的原因。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的建议。 我正在尝试使用廉价的 RC 电路实现10秒的电源复位电路、并替换单稳态多谐振荡器电路。

    我认为输出中不应有任何振荡。 我担心的是、当输入电压达到中点电平时、在缓慢转换期间是否会出现高电流浪涌?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:

    是否可以共享原理图进行审阅?
    通过调整 dV/dT 引脚上足够高的电容器、可以缓解浪涌电流问题。 请查看新器件 TPS2595作为替代产品。 您可能希望它提供更好的电流限制精度、更小的尺寸等

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您提供备选器件。 我将进行检查。

    很抱歉、我不清楚。 我并不是说输出电流。 实际上、EN/UVLO 引脚上的输入电压在10s 内非常缓慢地从0V 转换到高于1.4V (通过电阻分压器、12V 输入的饱和电压为1.6V)。 因此、当内部使能逻辑从0转换为1时、是否存在任何高开关电流? 哪种情况可能会在那里停留大约10秒并可能损坏器件?

    我还没有实现原理图。 我将在实施后立即与大家分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bhargav:

    明白了。 在转换期间不会出现显著的电流变化。 您可以预期 IQoff (0.13mA)到 IQon (0.42mA)的最大变化。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    这是一个很大的帮助。 感谢您的支持。