请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我们希望使用 MCU GPIO 输出引脚(设置为高电平)来拉取 AFE 的 TS1以启动 AFE。
MCU 上电、然后将 GPIO 输出引脚设置为高电平、GPIO 引脚连接到 AFE 的 TS1。
当 MCU 将 GPIO 输出引脚设置为高电平时、它将触发 AFE 启动。
没关系吗?
7.4.2运输模式
从运输模式唤醒至正常模式需要将 TS1引脚拉至大于
VBOOT、用于触发器件启动序列。
谢谢