This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BMS (MCU、AFE)上电序列

Guru**** 2493175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702718/the-bms-mcu-afe-power-up-sequence

我们希望使用 MCU GPIO 输出引脚(设置为高电平)来拉取 AFE 的 TS1以启动 AFE。
MCU 上电、然后将 GPIO 输出引脚设置为高电平、GPIO 引脚连接到 AFE 的 TS1。
当 MCU 将 GPIO 输出引脚设置为高电平时、它将触发 AFE 启动。
没关系吗?

7.4.2运输模式
从运输模式唤醒至正常模式需要将 TS1引脚拉至大于
VBOOT、用于触发器件启动序列。


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您在另一个主题中遇到的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    该主题介绍触发 AFE 启动的 GPIO 引脚是否正常?
    另一个主题是在 AFE 启动后、再次拉 TS 是否正常?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    您是否查看过此应用手册? 答案是肯定的。

    www.ti.com/.../slua769.pdf

    谢谢

    Miguel