This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:采用 CSD18532Q5B 的升压器件的 PSpice 收敛问题

Guru**** 2611355 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, CSD18532Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700330/lm5122-pspice-convergence-issue-of-boost-with-csd18532q5b

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5B

大家好、

我目前正在模拟硬件选择之前、这是一款适用于汽车应用的升压电源、我将 LM5122与外部 MOSFET CSD18532Q5B 结合使用。 当升压启动时、仿真显示 LM5122和 CSD18532Q5B 中的电压和电流不收敛的消息、我尝试了不同的容差参数、但我仍然遇到收敛问题。 我在另一篇文章中找到了一些模拟仿真选项、下面是链接:

(https://e2e.ti.com/support/power_management/power_stage/f/208/t/270925?NexFET-poower-MOSFET-SPICE-models-from-TI-don-t-work-for-synchronous-rectification)

这一次需要一段时间才能通过发生非收敛的点、但当我绘制数据时、在升压开始静音的点之后、它不会显示任何数据。 感谢您为我提供的所有帮助。

谢谢

P.S.:我使用 pspice 电路来处理网站上提供的瞬态、但使用 CSD18532Q5和 OrCAD pspice 17.2来更改功率模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PSpice 因收敛问题而臭名昭著。 通常需要很好的经验才能使仿真正常工作。 您可以通过添加一些虚拟组件来使用它。 有助于降低瞬态压摆率的栅极电阻器也可能有所帮助。 相反、我建议您使用 Webench 工具。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    问题在于、对于该设计、我需要在输出端具有13.2伏的电压、并为负载提供10 A 电流、因此 Webench 工具不能满足这些规格、该工具只能在7 A 电流下工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记了一个规格、即电压的输入范围为4.5至12。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我刚才尝试了 Webench 创建设计的技巧:将环境温度设置为-40C、这样可以避免出现热问题。 希望这对您有所帮助。 切记在制作电路板时确保您的设计不会过热:实际使用并联 MOSFET 共享功率、使用更大的电感器、并确保散热器良好。

    谢谢、
    Youhao