Other Parts Discussed in Thread: LM5122, CSD18532Q5B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5B
大家好、
我目前正在模拟硬件选择之前、这是一款适用于汽车应用的升压电源、我将 LM5122与外部 MOSFET CSD18532Q5B 结合使用。 当升压启动时、仿真显示 LM5122和 CSD18532Q5B 中的电压和电流不收敛的消息、我尝试了不同的容差参数、但我仍然遇到收敛问题。 我在另一篇文章中找到了一些模拟仿真选项、下面是链接:
这一次需要一段时间才能通过发生非收敛的点、但当我绘制数据时、在升压开始静音的点之后、它不会显示任何数据。 感谢您为我提供的所有帮助。
谢谢
P.S.:我使用 pspice 电路来处理网站上提供的瞬态、但使用 CSD18532Q5和 OrCAD pspice 17.2来更改功率模块。