This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5922:为 SCLK 计时

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685797/tlc5922-clocking-sclk

器件型号:TLC5922

只有  在 SCLK 线路上添加了从控制器到驱动器的串行电阻器时、数据锁存才有效。 如果没有电阻器、数据结果比预期的输出小一位。 输出1至10正在使用中。 时钟频率为5MHz。 SCLK 布线长度为3英寸。  如何避免使用该串行电阻器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Fettig、

    这是否与 Sunil 的帖子相同?
    e2e.ti.com/.../2523862

    通常无需添加串行电阻器。

    您还可以向我发送电子邮件以了解更多详细信息。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Fettig、

    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth