请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5922 只有 在 SCLK 线路上添加了从控制器到驱动器的串行电阻器时、数据锁存才有效。 如果没有电阻器、数据结果比预期的输出小一位。 输出1至10正在使用中。 时钟频率为5MHz。 SCLK 布线长度为3英寸。 如何避免使用该串行电阻器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
只有 在 SCLK 线路上添加了从控制器到驱动器的串行电阻器时、数据锁存才有效。 如果没有电阻器、数据结果比预期的输出小一位。 输出1至10正在使用中。 时钟频率为5MHz。 SCLK 布线长度为3英寸。 如何避免使用该串行电阻器?