This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:我们是否可以使用 LM5176实现13v~56V 的输入电压?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699911/lm5176-whether-we-can-use-the-lm5176-to-achieve-input-voltage-is-13v-56v

器件型号:LM5176

大家好、

我的客户有以下要求:输入电压为13v~56V、输出电压为12v 5A、频率为500kHz;无论我们是否可以使用 LM5176来实现该要求、一个问题是器件的最大输入电压仅为55V。 一个问题是、最大占空比可能不够。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此设备的工程师将在返回办公室时回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    请帮助您加快此过程。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    56V 的输入电压要求是否为瞬态规格? 请注意、绝对最大额定电压为60V。

    由于该器件用作降压/升压控制器、因此当 VIN 接近 VOUT 时、占空比不会成为问题。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    它是56V 的恒定直流要求。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    此问题是否已解决? 我现在可以关闭它吗?

    谢谢、
    Youhao