This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:对于输入电压6V-18V、输出电压=7.3V、输出电流5A、降压-升压转换模式不起作用

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700736/lm5175-buck-boost-transition-mode-is-not-working-for-vin-6v-18v-vout-7-3v-iout-5a

器件型号:LM5175

您好!

我正在使用 LM5175Q1设计降压/升压汽车 LED 电源、以下是观察结果:  

降压模式可在高达5A 的电流下正常工作、即使在较低电流下也是如此。

2.当 Vin 降低至9.5-10V 时,降压-升压转换模式将启动,然后 LDRV2 (升压桥臂低侧 FET)将在更宽的占空比中被驱动,从而使电感器过充高达20-30A! 这会导致巨大的噪声、并损坏升压桥臂 FET

我已经使用自己的 MathCAD 计算来确定值、并根据 Buck-Boost 快速入门工具对其进行了验证(它们匹配!) 。 我们有一个4层 PCB、并尝试尽可能遵循 TI 布局指南(输入电容器、FET 和电感器放置与 TI 参考布局完全一致) 、更不用说在 TI 内部和与 TI 一起审查了多次。

我尝试了一系列试验来解决这个问题、但每次我看到 LDRV2 FET 由控制器的更宽脉冲驱动、该脉冲对线圈过度充电! 我们在输出端有次级滤波电感器、但也尝试过、直到现在、一切都不起作用! 在稳定降压模式下运行时、即使是电流感应和电压反馈信号也看起来很干净

随附 一份小型报告。 期待 TI 的紧急帮助!

此致、

设计

e2e.ti.com/.../Board-Issue-.xlsx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不正确。 当电路在降压/升压转换模式下运行时、升压开关(LDRV2)应具有较小的占空比。 您能否共享原理图以及 SW1和 SW2波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您在这方面的帮助。 我已将一个小报告与我的原始帖子共享。 下面的捕获是在100KHz 工作频率下进行的试验、您可以看到黄色(Q13门)在大约10us 的持续时间内亮起、这使线圈充电至13A! 蓝色脉冲为 HDRV2 (线圈放电时间)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、
    我一直在研究您的案例、恐怕您的环路不稳定。 您的输出电容器是什么? 报告中的原理图被截断、未显示实际输出电容器。 能否重新发送原理图?

    谢谢、
    Youhao Xi