This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5035:可使用什么软件来打开 LM5035 PSPICE 模型内的仿真案例模型?

Guru**** 2560400 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685710/tina-spice-lm5035-what-software-can-be-used-to-open-the-simulation-case-model-inside-the-lm5035-pspice-model

器件型号:LM5035
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我想将 LM5035芯片用作半桥直流/直流电源
我在官方网站上下载了 LM5035 PSPICE 模型
但我不知道哪个仿真软件可以打开这个 LM5035仿真用例模型
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过 TINA-TI,但无法打开 LM5035 PSPICE 模型内的仿真电路。
    我是否未正确使用 TINA-TI、或者是否需要其他仿真软件来打开 LM5035电路模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    有一个应用手册介绍如何在 TINA 中导入 SPICE 网表和创建宏模型、 这可能对 www.ti.com/.../slva527.pdf 有所帮助

    我还根据您的请求复制了建模团队、他们可能会提供更多信息。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该模型是在 PSpice 中开发的、旨在用于 Cadence PSpice。 这是一个付费软件、如果您没有可用的软件、您需要从 Cadence 获取。

    但是模型是未加密的,这意味着您可以将其导入到您选择的任何 PSpice 兼容工具中(包括 TINA-TI,Peter 已经提供了该过程,您也可以参阅下面链接中的简短视频培训系列)。 这将处理目标仿真器中的语法问题。 之后、您可能会在您的仿真器中遇到收敛问题。 您需要熟悉目标模拟器以解决这些收敛问题。

    以下是一些其他有用的资源:

    e2e.ti.com/.../3122.importing-ti-s-spice-models-into-tools-other-than-pspice-and-tina-ti

    e2e.ti.com/.../3613.how-do-i-know-if-a-model-on-ti-com-is-unencrypted
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在 Cadence 和 simetrix 软件中分别导入了 LM5035模型。

    我发现这两种模型之间存在差异。

    Cadence 中的模型具有 GND、但 simetrix 中没有 GND。 如图所示。

    这怎么了? simetrix 中的 LM5035型号是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PSpice 中的模型没有 GND 引脚。 您在 PSpice 中看到的是符号上 GND 引脚的表示。 它用于显示 GND 连接到模型内的节点0 (0V)。 由于该引脚是硬编码的、因此引脚尚未引出、因此当您将其导入 SIMetrix 时、您不会看到该引脚。 您可以在 SIMetrix 中假设该引脚连接到模型内部的0V 以进行分析。

    我对这种混乱感到抱歉。 这是我们从 TI 收购 National Semi 后获得的旧模型之一。 我们的大多数模型都不采用这种惯例、因此我可以看到这种做法会令人困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的建议。
    换句话说、SIMetrix 中不带 GND 的 LM5035型号是正确的、可以正常使用、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、只要 GND 引脚处于电路中的最低电位、这是正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!