请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5035 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我想将 LM5035芯片用作半桥直流/直流电源
我在官方网站上下载了 LM5035 PSPICE 模型
但我不知道哪个仿真软件可以打开这个 LM5035仿真用例模型
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
PSpice 中的模型没有 GND 引脚。 您在 PSpice 中看到的是符号上 GND 引脚的表示。 它用于显示 GND 连接到模型内的节点0 (0V)。 由于该引脚是硬编码的、因此引脚尚未引出、因此当您将其导入 SIMetrix 时、您不会看到该引脚。 您可以在 SIMetrix 中假设该引脚连接到模型内部的0V 以进行分析。
我对这种混乱感到抱歉。 这是我们从 TI 收购 National Semi 后获得的旧模型之一。 我们的大多数模型都不采用这种惯例、因此我可以看到这种做法会令人困惑。