您好!
-方向:MCU (PWM 生成)-> PWM0 -> DIM0 -> TPS92512 (PDIM) -> J10 (输出至 LED)
[案例1]
- SMPS 的设备输入:36V
- LED:12 (串行)* 12 (并行)
PWM 占空比为60%~ 0%时 LED 闪烁
[案例2]
-SMPS 的设备输入:45V
- LED:15 (串行)* 12 (并行)
无 LED 闪烁
任何组件更改都可以帮助 解决[案例1] 问题?
此致、
Jay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
-方向:MCU (PWM 生成)-> PWM0 -> DIM0 -> TPS92512 (PDIM) -> J10 (输出至 LED)
[案例1]
- SMPS 的设备输入:36V
- LED:12 (串行)* 12 (并行)
PWM 占空比为60%~ 0%时 LED 闪烁
[案例2]
-SMPS 的设备输入:45V
- LED:15 (串行)* 12 (并行)
无 LED 闪烁
任何组件更改都可以帮助 解决[案例1] 问题?
此致、
Jay
您好!
您能否尝试以下几项操作:
短接其中一个串联 LED (所有这些 LED 都是并联的)以使堆栈11个 LED 而不是12个 LED。 查看并比较11和12个 LED 的开关波形。 它在12个 LED 下不稳定、但这可能是由于几个原因造成的、例如达到最大占空比。
或者尝试将36伏升高到39伏左右、看看开关波形和 PWM 波形有何差异。
如果 LED 堆栈为36伏、而您提供的是36伏、则无法正常工作。 同时确保电源稳定。
如果您认为这是一个稳定性问题、则可以尝试增大 COMP 电容器值、但可能无法解决此问题。
此致、
您好 Jay、
降压转换器上的输入电压和输出电压不能相同。 要么输入电压需要更高、要么输出灯串需要具有更低的电压。 如果您以45伏的电压运行12系列 LED、它可能会正常工作。
至于测量闪烁、降压转换器必须首先正确运行。 它看起来是振荡的、但可能是输入和输出电压接近相同值。 对12个串联负载的较高输入电压、45V 输入进行一些测试、查看其工作是否正确、然后您知道电路工作正常。
打开一段时间(加热)后、它是否看起来更好地开始工作?
此致、