This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:LED 闪烁问题

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700685/tps92512-led-flickering-problem

器件型号:TPS92512

您好!

-方向:MCU (PWM 生成)-> PWM0 -> DIM0 -> TPS92512 (PDIM) -> J10 (输出至 LED)

[案例1]

- SMPS 的设备输入:36V

- LED:12 (串行)* 12 (并行)

PWM 占空比为60%~ 0%时 LED 闪烁

[案例2]

-SMPS 的设备输入:45V

- LED:15 (串行)* 12 (并行)

无 LED 闪烁

任何组件更改都可以帮助 解决[案例1] 问题?

此致、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jay、

    LED 堆栈电压是多少? 如果有12个串联的 LED、且它们正向电压为3V、则堆栈将为36V。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确。 LED 封装的正向电压为3V。 因此堆叠电压将为36V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    如果 Vout 为36V、Vin 为36V、则无法调节电流。  您是否查看了电流波形和开关节点。  如果输出和输入接近相同值、则 MOSFET 可以在极低频率下导通或切换。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我之前的帖子中、 [案例2]是

    从 SMPS 输入到设备 :45V,LED: 15(串行)*12(并行)

    因此、输出电压和输入电压 也几乎相同、但工作正常、没有闪烁。

    所附照片是 LED 闪烁时的电流测量值。

    任何组件值更改都可以帮助您吗?

    PWM 250Hz、100%占空比

    2. PWM 250Hz,90%占空比

    3. PWM 250Hz,80%占空比

    此致、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试以下几项操作:

    短接其中一个串联 LED (所有这些 LED 都是并联的)以使堆栈11个 LED 而不是12个 LED。  查看并比较11和12个 LED 的开关波形。  它在12个 LED 下不稳定、但这可能是由于几个原因造成的、例如达到最大占空比。

    或者尝试将36伏升高到39伏左右、看看开关波形和 PWM 波形有何差异。

    如果 LED 堆栈为36伏、而您提供的是36伏、则无法正常工作。  同时确保电源稳定。

    如果您认为这是一个稳定性问题、则可以尝试增大 COMP 电容器值、但可能无法解决此问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    关于您的评论、
    1.使用数字电源(不是 SMPS)将输入电压升高到39伏实际上会帮助解决问题。
    但我们无法修改给定的 SMPS、因此无法再执行测试。
    2、我们还没有增加 COMP 电容器。

    此外、我们更改了 TPS92512的开关频率、看看会发生什么情况
    而将开关频率更改为190kHz (以前为400kHz)、闪烁(人眼可以观察到)似乎完全消失了。

    但我们现在正在制作"无闪烁"产品、需要更多的增强功能、并询问我们可以采取哪些方法来减少闪烁。
    使用闪烁仪表(我认为它大约测量120Hz 信号)、现在测量的闪烁百分比大约为10~12%、我们需要实现低于3%的目标。

    此致、
    Jay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    降压转换器上的输入电压和输出电压不能相同。  要么输入电压需要更高、要么输出灯串需要具有更低的电压。  如果您以45伏的电压运行12系列 LED、它可能会正常工作。

    至于测量闪烁、降压转换器必须首先正确运行。  它看起来是振荡的、但可能是输入和输出电压接近相同值。  对12个串联负载的较高输入电压、45V 输入进行一些测试、查看其工作是否正确、然后您知道电路工作正常。

    打开一段时间(加热)后、它是否看起来更好地开始工作?

    此致、