Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61020 主题中讨论的其他器件:TPS61222、 TPS61070
在收到建议后、我决定尝试 使用 TPS61222DCKR。
这个升压器有一个 EN 引脚、此引脚可被用于启用或禁用芯片。
以下是我的测试结果
EN 引脚被连接至低电平---输出电压2.92V --- 输入电压3.3V
2. EN 引脚连接高电平---输出电压5V ---输入电压3.3V
如果输出不应该为零伏、而应该是2.92V。
谢谢