This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:功耗问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686243/tps61020-power-consumption-issue

器件型号:TPS61020
主题中讨论的其他器件:TPS61222TPS61070

在收到建议后、我决定尝试 使用 TPS61222DCKR。

这个升压器有一个 EN 引脚、此引脚可被用于启用或禁用芯片。

以下是我的测试结果

EN 引脚被连接至低电平---输出电压2.92V --- 输入电压3.3V

2. EN 引脚连接高电平---输出电压5V ---输入电压3.3V

如果输出不应该为零伏、而应该是2.92V。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    当 EN 为低电平时、器件停止运行。 但是、作为高侧 MOSFET 的体二极管、输出中将存在大约 VIN-Vd。 Vd 约为0.4V。 这就是 VOUT 为2.92V 的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我们的目标是在不使用升压电路时禁用该电路。

    是否有办法做到这一点,而无需使用任何外部合格设备(此应用程序对功耗敏感)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果 EN 为低电平、则器件禁用
    因此、当 EN 为低电平时、您需要 VOUT 上的零电压吗? 如果是、我们必须添加外部组件以断开升压负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 EN 为低电平时、芯片进入低功耗模式。 即使负载仍将获得2.9V 电压、并将持续消耗电池电量。

    如果用户可以使用使能引脚关闭 IC、这将是很好的。 因为在低功耗应用中、每个组件都需要消耗一些功率。

    是否有任何其他可使用 EN 引脚关断的升压芯片?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 EN 为低电平、而非低功耗模式、TPS61222关断。 它将消耗几 uA 的电流。 您可以使用电流板进行测量。 一些客户在电池和升压转换器之间添加了一个 P-FET、以进一步降低功耗。

    如果您需要在 EN=L 时断开 VIN 和 VOUT 之间的连接、可以查看 TPS61070。 如果 EN=L、VOUT 中的电压为零、但 TPS61070具有更高的 IQ、这意味着在50uA 负载条件下、其效率不如 TPS61222好。