This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:当 Vbat 被充电且升压充电器打开时、VBAT_OK 位移。

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699539/bq25570-vbat_ok-shifts-when-vbat-is-charged-and-boost-charger-is-on

器件型号:BQ25570

您好!

我正在开发一个基于 TEG 互感器的应用、我面临着"BQ25570"的问题。

这是我用于应用程序的设置:

  • 源功率为25mW
  • 储能元件=0.1f
  • VBAT_OV = 4.2V
  • Vout = 3.3V
  • VBAT_OK_prog = 3.4
  • VBAT_OK_hyst = 3.6
  • VBAT_OK 连接到 Vout_en

当 Vbat 超过 Vbat_ok_hyst (3.6V)且升压充电器打开时、当 Vbat_OK 开始以明显的随机模式进行移位时、会出现此问题。 我注意到、当 VBAT_OK 下降时(请记住 Vbat 高于3.6V、因此该信号应为正)、Vstore 似乎比 Vbat 略高0.2V。 由于两个引脚之间的 FET 都短接、因此它是否应该作为 Vbat 正确? 由于 VBAT_OK 中的标志信号复位、我的系统会持续重启。

感谢您的赞助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、
    您可以随附应用原理图吗?
    提前感谢您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Upal Patel">您好 Jon、
    您可以随附应用原理图吗?
    提前感谢您

    [/报价]

    尊敬的 Patel:

    查找随附的应用原理图。

    此致、

    Jon Ander

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供原理图、您是否能够提供 VBAT、VSTOR 和 VBAT_OK 的图? 非常感谢。