请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25570 您好!
我正在开发一个基于 TEG 互感器的应用、我面临着"BQ25570"的问题。
这是我用于应用程序的设置:
- 源功率为25mW
- 储能元件=0.1f
- VBAT_OV = 4.2V
- Vout = 3.3V
- VBAT_OK_prog = 3.4
- VBAT_OK_hyst = 3.6
- VBAT_OK 连接到 Vout_en
当 Vbat 超过 Vbat_ok_hyst (3.6V)且升压充电器打开时、当 Vbat_OK 开始以明显的随机模式进行移位时、会出现此问题。 我注意到、当 VBAT_OK 下降时(请记住 Vbat 高于3.6V、因此该信号应为正)、Vstore 似乎比 Vbat 略高0.2V。 由于两个引脚之间的 FET 都短接、因此它是否应该作为 Vbat 正确? 由于 VBAT_OK 中的标志信号复位、我的系统会持续重启。
感谢您的赞助。