This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910FBEVM-526:定制 PCB -保险丝爆裂声、输出电压为0.8V

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28910FBEVM-526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696535/ucc28910fbevm-526-custom-pcb---fuse-pop-and-output-voltage-is-0-8v

器件型号:UCC28910FBEVM-526

您好!

在 PCB 中实施 UCC28910FBEVM-526设计时遇到问题。 我几乎使用了所有相同的组件、更改了封装尺寸(即1205至0603)或更改了具有类似额定值之一的组件(即  对于 MBRS340T3G、SL44-E3/57T、对于 RS1J、为1N4937-E3/54)。 对于布线、我使用较粗的布线来确保有足够的电流流过。 我将电容器和电阻器尽可能靠近放置、以缩短走线长度。  

当我首次连接系统为保险丝供电时、我突然弹出了、因此我只是假设我需要一个更大的保险丝。 我并联使用了两个10Ω 3W 可用电阻器、并且未弹出。 但是、当它运行时、我在输出上获得的是稳定的0.8V、而不是5V。 此外、当插座电源开关时、保险丝再次弹出、这意味着消耗的电流超过1A、而不是评估板所说的200mA 额定值。  

随附了我的原理图以及 PCB 的顶层和底层。 您是否认为零部件的走线/距离存在问题或其他问题? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    感谢您关注 TI 的解决方案。

    我检查了原理图、但我不确定变压器的极性。

    您能否仔细检查变压器的极性是否正确?

    此外、您还可以检查 IPK 和 DRAIN 上的波形以检查电路是否正常工作。

    如以下用户指南中的图18所示:

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:  

    变压器的极性应与下图相同、这意味着 MOSFET 导通、变压器将存储能量。

    当 MOSFET 关断时、变压器将能量传输到次级侧。

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我使用的是上面原理图中显示的具有相同引脚的同一变压器(750313739)。 我目前无法测试 PCB、因为当我施加110VAC 电压时、保险丝和/或二极管会弹出。 我现在假设原理图是好的、但是在布置电路板时是否需要考虑任何因素;我计划重新设计电路板、尝试再次使用此解决方案、因为它在评估板上运行良好。 我在下面附上了 PCB 的图像。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Issac:

    如果您在输出端获得稳定的0.8V 而不是5V、我将首先对其进行调试。
    为了避免重新布局、我将尝试捕获 IPK 和漏极波形、以检查电路是否正常工作。
    重新布局花费了太多的时间、而且我还没有看到任何布局问题。
    如果您使用 Altium 作为布局软件、我可以提供布局文件。 只需给我发电子邮件

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我使用 Eagle 软件、但我认为我应该能够导入 Altium 布局文件。 我的电子邮件是 ifenta@genone.tech。

    我将放置一个新的二极管电桥、并尝试测试 IPK 和漏极波形。 如果波形与您提供的波形不一致、我需要采取哪些步骤来解决它? 或者、您是否必须首先查看波形才能进行该调用? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Issac:

    我已发送文件。
    如果您未收到、请告诉我。
    让我们首先检查波形。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Issac:

    您给我的电子邮件似乎是错误的
    请随时给我发送电子邮件:a0235746@ti.com。
    或者给我发送正确的电子邮件

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    刚刚向您发送了一封电子邮件。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    我仍然无法发送消息。

    我将把这些文档放在 here.e2e.ti.com/.../AssemblyRelease.zip 上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我是否有 TI 机构可以发送 PCB 来测试我的电流电路设计? 我目前没有时间进行调试、但我希望尽快解决这个问题。 请告诉我。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我能够使用新的保险丝和二极管电桥(容量更高的保险丝和同一个二极管电桥)测试系统。 将二极管电桥的负极侧连接到电路其余部分的电感器突然弹出并起火。 我认为系统所消耗的电流一定有问题、因为这样做还不够。 我有两个问题:

    1.对于高电压电路(即该电路)而言、布线宽度过大是否不利?

    2. TI 是否有可发送 PCB 以检查芯片功能的设施?

    请告诉我您的想法。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Issac:

    感谢您关注 TI 的解决方案。
    我们愿意提出建议并讨论这一问题。
    但我们没有用于查看 PCB 布局的工具。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Issac:

    您是否尝试捕获过我们之前讨论过的波形?
    因为您还有 UCC28910EVM、所以我建议您将您的设计与 EVM 进行比较。
    调试不会很困难、因为您有 EVM 要比较。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将如何继续这样做? 每次我向电路板加电时、都会弹出一些东西。

    我还对 PCB 电源设计做了一些研究、我发现如果承载高电压/电流的走线太近、则可能会发生爬电。 这是否会导致系统的高电流(看起来好像变得很短)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isaac:

    变压器每个引脚上的间距是多少?

    如果间距不足、则会发生爬电。

    您使用的是哪种布局软件、我只有 Altium 可以帮助您查看电路。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    电源信号之间的最小间隙为 0.1524mm。  

    我使用的是 Eagle、我相信 Altium 可以打开它。 此外、电路的其余部分是保密的、因此我可以通过电子邮件将其发送给您、我们可以在那里进行讨论。 可以吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Issac:

    我认为间距应该足够了。

    请随时给我寄一封邮件:

    a0235746@ti.com

    此致

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    刚刚向您发送了一封电子邮件。 我们可以在这里进行讨论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    想知道您是否收到了我的电子邮件。 如果您能给我发送一条消息、说您做了、那将会很好。 谢谢!