您好!
在 PCB 中实施 UCC28910FBEVM-526设计时遇到问题。 我几乎使用了所有相同的组件、更改了封装尺寸(即1205至0603)或更改了具有类似额定值之一的组件(即 对于 MBRS340T3G、SL44-E3/57T、对于 RS1J、为1N4937-E3/54)。 对于布线、我使用较粗的布线来确保有足够的电流流过。 我将电容器和电阻器尽可能靠近放置、以缩短走线长度。
当我首次连接系统为保险丝供电时、我突然弹出了、因此我只是假设我需要一个更大的保险丝。 我并联使用了两个10Ω 3W 可用电阻器、并且未弹出。 但是、当它运行时、我在输出上获得的是稳定的0.8V、而不是5V。 此外、当插座电源开关时、保险丝再次弹出、这意味着消耗的电流超过1A、而不是评估板所说的200mA 额定值。
随附了我的原理图以及 PCB 的顶层和底层。 您是否认为零部件的走线/距离存在问题或其他问题? 谢谢!