This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Bq34z100-G1:学习周期问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674483/bq34z100-g1-problems-with-learning-cycle

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我将 Bq34z100-G1与两节串行 Panasonic LC-RA12PG (12Ah)铅酸电池(24V)配合使用。

我会运行一些学习周期:

1) 电池可在任何状态下放松

2) 发送 ENBALE

3) 发送复位

4) 放电至空电流(2500mA)

5) 休息5小时

6) 使用 Mascot Typ2440 (2500mA)充满电

7) 休息2小时

8) 放电至空电流(2500mA)

但学习状态永远不会达到0x05或0x06、它始终 保持 0x04。

化学 ID:803

我用于 FC 检测 当前锥形法 (将 FC 设置%更改为-1)。

附件是学习周期前后的图像。  

我希望您能帮助我找出问题所在。

谢谢你

Daniele2e.ti.com/.../LC_2D00_RA1212PG-Bq34z100_2D00_G1.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 DNS、
    您是否也可以从学习周期中共享日志文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在第二天晚上运行一个学习周期、并在明天分享日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我有相同的 promblem,Qmax 在第一个放电周期后不更新。VOK 被清除,八进制,Qpass>90%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已附加日志文件。

    谢谢!

    Daniel

    e2e.ti.com/.../Learning_5F00_cycle_5F00_LC_2D00_RA1212_5F00_2.loge2e.ti.com/.../LC_2D00_RA1212_5F00_2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意:对于铅酸电池、学习周期过程略有不同。 使用铅酸时、只能从放电(不能充电)中获知 Qmax。 因此、该过程应如下所示:
    1) 发送启用它
    2) 发送复位
    3) 充电至满、然后休息几个小时、直到 OCVTAKEN 被置位
    4) 用 C/7放电至空、然后休息几个小时、直到 OCVTAKEN 被设定(Qmax 应该更新并且更新状态应该变为0x05)
    5) 重复步骤3和4 (更新状态应为0x06)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两次、但两个周期都失败了。

    在第一个充电周期结束时、会设置 CHG_INH、而不是设置 FC。
    我是否应该将 FC 设置%从-1设置回98?  

    学习周期是否存在任何其他问题?  

    e2e.ti.com/.../7658.SREC.zipe2e.ti.com/.../LC_2D00_RA1212_5F00_LOG.zip