您好!
我将 Bq34z100-G1与两节串行 Panasonic LC-RA12PG (12Ah)铅酸电池(24V)配合使用。
我会运行一些学习周期:
1) 电池可在任何状态下放松
2) 发送 ENBALE
3) 发送复位
4) 放电至空电流(2500mA)
5) 休息5小时
6) 使用 Mascot Typ2440 (2500mA)充满电
7) 休息2小时
8) 放电至空电流(2500mA)
但学习状态永远不会达到0x05或0x06、它始终 保持 0x04。
化学 ID:803
我用于 FC 检测 当前锥形法 (将 FC 设置%更改为-1)。
附件是学习周期前后的图像。
我希望您能帮助我找出问题所在。
谢谢你