This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:TPS5430输出电压具有大噪声

Guru**** 2811175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701654/tps5430-tps5430-output-voltage-has-big-noise

器件型号:TPS5430

设计

当我在我的应用中设计 TPS5430时、我发现 TPS5430的噪声更大。 我有更换电容器、电感器甚至 TPS5430芯片、但我仍然有 noise.pl提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有原理图和工作条件? 如果是专有的、您可以将其发送到我的电子邮件、只需单击我的姓名即可。
    此外、您所谈论的噪声类型、射频、输入/输出纹波或低于开关频率的噪声。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    请检查原理图、布局和输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的 oscillogram 中有两种类型的噪声:

    纹波、约50mV:
    在查看纹波过大时、需要检查以下几点:
    1) 1)您的频率显示为低电平。 它应该是500kHz、但看起来是167kHz。 这可能是由电流限制或不稳定性引起的。
    a:对于不稳定情况、请尝试移除10uF 输出电容、只留下电解电容
    b.此外、由于不稳定、反馈分压器(未显示)可能远离 IC。 由于 FB 节点为高阻抗、因此分压器应靠近 IC、以便它们可以共用接地端。
    c.要了解电流限制、请检查您的负载。 它应低于3A
    2) 2)如果频率正常、请检查输出电容的 ESR。

    开关噪声、大约200mV:

    您看到的可能是接地造成的。 请尝试使用配置的探针直接在输出电容器上进行测量、如应用手册第6页中的链接如下所示:

    www.ti.com/.../slpa005.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够直接看到输出电容器上的输出噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    自您上次发布以来已经有一段时间了、因此我假设此主题中的建议允许您降低噪声。 如果没有、请打开一个新问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    很抱歉耽误你的时间。客户解决了这个问题、请关闭窗口、非常感谢。