This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57140-Q1:测量波特图时、低频下的相位交叉零点

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703811/tps57140-q1-phase-cross-zero-at-low-frequency-when-measuring-bode-plot

器件型号:TPS57140-Q1

我的客户具有以下设计。 原理图与数据表中的原理图相同:

Vin=6~16V、Vout=1.2V/1.5A L1=3.3uH、Cout=47uf*2=94uf RT=100k Ω。

补偿:RC=75kHz、CC=10000pf、Cf=10pF。  

980Hz 时的相位降为0。 请帮您解释这一点吗? 谢谢。

波形。 谢谢。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从数据表中可以看出、上述环路响应与应用部分的预期曲线不匹配:

    您如何测量环路响应?  请参阅下面的典型设置。  Vout 和 Vout 之间的电阻值"应为10 - 50欧姆电阻器。

    此外、这些测量的测试条件是什么(VIN、负载条件)?  

    谢谢、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的第二张图片未附加:

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您的回复。 是的。 我们使用与您所示相同的配置测量波特图。 IOUT=496mA (正常 负载)  和800mA (满载)。 谢谢。

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    共享测试结果期间的 VIN 是多少?

    此外、您能否共享注入信号的 dB 电平? 注入的信号在较低频率下可能不够大、无法准确测量环路响应。 您是否可以尝试将信号增大到30dBm、看看您是否看到这种变化?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VIN 为6V+/-10%。 设计目标为6V 至16V。

    使用-30dBm 时、相位增益曲线看起来是类似的。 请参见下面的。  在我看来、由于它是在低频率下发生的、我认为它不会影响环路稳定性。 从相补角来看、它是稳定的。  如果是这样、将不会影响应用、我认为客户的主要问题是这方面的问题。 请添加您的意见。

    另一件事是、如果将交流注入增加到5dBm、似乎没有这样的事情。 但我认为5dBm 过大、高频下的曲线不正确。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我不确定您的网络分析器是否可以在差频下改变注入信号振幅。 我们通常还在 AP 仪器波特图分析器上执行此操作。

    检查稳定性的另一种方法是执行一些负载瞬态、并查看负载瞬态响应是否在振铃。

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请予以回复。

    此致、
    Katelyn