This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:电池管理-监控器、保护器、认证和 ID 论坛

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675668/bq76pl455evm-battery-management---monitors-protectors-authentication-and-id-forum

器件型号:BQ76PL455EVM

您好!

直到  昨天、我的 BQ76PL455EVM 工作正常、但现在它不会被唤醒、电源指示灯不会亮起、并且在 GUI 中、我收到  "无法打开 COM 端口"消息。  

我已经检查了 FTDI 设置、但它没有帮助。

测试点电压为:

VIO = 5.03V

VDIG = 0V

V5VAO = 4.73V

TX = 4.95V

RX = 5V

顶部= 32.7V  

唤醒:0.144V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、设备未激活。
    V5VAO 的范围应为5.3V。 VDIG 是另一种很好的指示方法。
    只需再次检查 COM 模式选择是否在单侧。


    您是否有另一个可以更换的 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、IC 已损坏。 更换 IC 后、电路板工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢这次更新