请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76PL455EVM 您好!
直到 昨天、我的 BQ76PL455EVM 工作正常、但现在它不会被唤醒、电源指示灯不会亮起、并且在 GUI 中、我收到 "无法打开 COM 端口"消息。
我已经检查了 FTDI 设置、但它没有帮助。
测试点电压为:
VIO = 5.03V
VDIG = 0V
V5VAO = 4.73V
TX = 4.95V
RX = 5V
顶部= 32.7V
唤醒:0.144V