This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:反向电流保护命令

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676134/lm5050-1-reverse-current-protect-behvior

器件型号:LM5050-1

您好专家、

我的客户有关于 LM5050-1反向电流保护的问题。 当 VSD>=-28mV (典型值)时、MOSFET 将关闭。 MOSFET 重新打开的标准是什么?

我们发现、反向条件下的迟滞电压为10mV。 这是否意味着如果 VSD=-18mV、它将重新打开 MOSFET?

非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    我正在研究这个问题、并将在今天或明天很快回来。


    此致、
    Kari
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karikalan、您好!

    很抱歉打扰你。 在本例中、我们是否有机会获得更新? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    该器件必须满足条件(Vin-Vout)>VSD (REG)才能导通 MOSFET。
    我们将检查 ΔVSD (REV)参数确切表示的含义。 并告知您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回复!
    您是否有 μ ΔVSD (REV)的更新? 谢谢!

    此致、
    Ann Lien