请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5050-1 您好专家、
我的客户有关于 LM5050-1反向电流保护的问题。 当 VSD>=-28mV (典型值)时、MOSFET 将关闭。 MOSFET 重新打开的标准是什么?
我们发现、反向条件下的迟滞电压为10mV。 这是否意味着如果 VSD=-18mV、它将重新打开 MOSFET?
非常感谢!!
此致、
Ann Lien
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.