This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:充电完成后、LED 不会关闭

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24130, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676511/bq24130-the-led-is-not-turn-off-when-the-charge-is-complete

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件: BQ24133

我的客户的充电器有点问题:
充电完成后、LED1不会关闭。

锂离子电池的组装:12.6В。
充电结束时:VIN=15.3V
Icharge = 2.18mA
Vbut = 12.592V。

您能否建议解决此问题的方法。

e2e.ti.com/.../Charge12.6Liion.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    bq24130是主机控制型充电器。 STAT 引脚和 GND 之间的开漏晶体管在睡眠模式或者充电被禁用、正如第18页和表中的充电状态输出所描述的那样。 可通过将 ISET1拉至低电平来禁用充电。 您描述的情况仍在充电、因此 LED 亮起。
    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好! 我的充电器有问题。 ACCU 的最终电压等于12.592V、充电电流保持在4mA 的电流流动、并且不会停止。 LED 指示灯亮起。 为什么 CIP 不会关闭充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    bq24130充电器没有终端、但会在电池电压达到调节点后进行电压调节。 这就是为什么您会在没有端接的情况下看到非常小的电流。 充电曲线由 MCU 或系统通过 CMOD 和 ISET1进行控制。 CMOD 控制快速充电或预充电、而 ISET1控制充电开关。

    如果您需要类似的器件、我建议使用 bq24133。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 我将使用 BQ133。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有问题的 Igor :)