请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24130 主题中讨论的其他器件: BQ24133
我的客户的充电器有点问题:
充电完成后、LED1不会关闭。
锂离子电池的组装:12.6В。
充电结束时:VIN=15.3V
Icharge = 2.18mA
Vbut = 12.592V。
您能否建议解决此问题的方法。
e2e.ti.com/.../Charge12.6Liion.pdf
谢谢你。