This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085 DC/DC 的开关频率稳定性

Guru**** 2493175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700279/lm5085-switch-frequency-stability-of-lm5085-dc-dc

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我目前正在使用 LM5085 DC/DC 转换器将28V 转换为3、3V 输出:

由于 Rt 电阻(原理图中的 R4002)、我们希望提高开关频率、同时我们希望保持开关频率的良好稳定性。

我尝试更改开关频率(RESP 600kHz 和800kHz),但更重要的是电路不稳定...

同时,我计算调整纹波电路(R4010+C4011+C4016),这要归功于本文档: 瞬态响应与纹波间的关系-对磁滞控制器中使用的纹波注入技术的分析、尤其是在600kHz 开关频率下、但 LM5085似乎无法控制。(我们为我们的应用选择了100mV 输出纹波。)

您是否知道此集成电路在400kHz 以上的开关频率下是否存在亚稳态标准?

您是否知道修复 FSW 的一些提示?

请您尽可能回答此问题、

此致、

Olivier D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    您是否能够再次共享原理图?  我无法看到您的图像。

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    感谢您的回答。 我将原理图放在附件中:

    您能看到图像吗?

    此致、

    Olivier D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    是的、我现在可以看到原理图。 再次感谢您的分享。

    我建议从产品文件夹中的快速入门计算器开始。 当您更改开关频率时、应用电路中的无源组件将需要相应地更改。

    您的输入电压范围和输出电流范围是多少? 如果您可以共享此信息、我还将使用计算器对设计进行仿真。

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katelyn、

    非常感谢您的回答! 事实上,问题是以下几点:我们的客户需要 CISPR25 5类标准,我们在辐射发射方面遇到了问题。 我最近在论坛上打开了一个新主题,我在其中更准确地描述了问题:

    一个想法是、由于 Rt 电阻、增加 LM5085的开关频率。

    我注意到、如果我输入600kHz 而不是400kHz (我们的默认值)、则辐射频谱似乎不太大。

    问题是、当我在电感之前测量开关频率时、我会看到变型 Fsw 的信号非常麻烦。

    我们设计了一个来自电压电源线的 EMC 输入滤波器:

    我们选择了 π 型滤波器、用于滤除28V 输入电压。 我们的要求如下:

    -输入电压:18V 至32V 直流

    输出电流:最大1,4A

    -输出纹波:100mV (但可根据需要进行更改)

    问题是我们无法再次对 PCB 布线。

    最后、我下载了 TINA-TI 软件、并尝试在输出节点上模拟 FFT 响应、但我未能获得正确的频谱。

    再次感谢您的未来响应、

    此致、

    Olivier D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    通过更改开关频率、您将需要重新验证无源组件的稳定性(COMP、输出电感器、COUT)。

    您在哪些频谱中未达到 CISPR 限制? 它是由开关(fsw、开关频率的谐波)引起的发射吗? 开关节点波形是否干净-开关节点波形上是否有振铃?

    您还可以尝试增大 C4000、C4005、C4007和 C4008的值、以查看这是否会提高性能。

    此外、自谐振频率 L4001和 L4003在哪里?

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    我们尤其在低频、开关谐波(400k、800、1、2m、1、1M……)方面存在问题

    当您说提高 FSW 必须再次检查热性能和功耗性能时,您是对的,这对我们的应用可能是不利的!

    我们选择了多个选项来减少谐波:

    47µH 具有相同电感值的屏蔽自感(μ H);

    -在直流/直流转换器区域上方放置一个屏蔽罩,以限制辐射发射;

    -由于栅极/漏极电容器、我们尝试减慢 MOSFET 晶体管的换向信号、但我们不知道如何确切地选择一个好的值。

    您对这些想法有何看法?

    此致、

    Olivier D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    使用屏蔽式电感器以及屏蔽式罩肯定会有所帮助。

    如果您在开关频率及其谐波方面遇到问题、我建议您重点关注输入滤波器组件。 输入滤波器对于滤除开关频率至关重要。 我会仔细检查您的滤波器组件并重新计算、以确保您已优化这些值: www.ti.com/.../snva489c.pdf

    我首先要将 L4001和 L4003更改为1uH - 10uH 范围内的电感器。 然后计算必要的电容、并计算电解电容器所需的 ESR。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请随时在 E2E 上再次发帖。

    此致、
    Katelyn