主题中讨论的其他器件: TINA-TI
大家好、
我目前正在使用 LM5085 DC/DC 转换器将28V 转换为3、3V 输出:
由于 Rt 电阻(原理图中的 R4002)、我们希望提高开关频率、同时我们希望保持开关频率的良好稳定性。
我尝试更改开关频率(RESP 600kHz 和800kHz),但更重要的是电路不稳定...
同时,我计算调整纹波电路(R4010+C4011+C4016),这要归功于本文档: 瞬态响应与纹波间的关系-对磁滞控制器中使用的纹波注入技术的分析、尤其是在600kHz 开关频率下、但 LM5085似乎无法控制。(我们为我们的应用选择了100mV 输出纹波。)
您是否知道此集成电路在400kHz 以上的开关频率下是否存在亚稳态标准?
您是否知道修复 FSW 的一些提示?
请您尽可能回答此问题、
此致、
Olivier D.