This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:AOLD 阈值精度

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674193/bq40z50-r1-aold-threshold-accuracy

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!

我有几个与 AOLD 阈值精度相关的问题。

1.规格表7.31中列出的电气特性是否也适用于 AOLD?

2.该表还列出了 Vscale 的 No Trim 和 Post-Trim 值。 我假设修整后的值应用于精度计算、但您能否确认这一点?

3.   如果我们忽略感测电阻器精度: MaxError = 2.5mV/Rsense + Vscale/100*VFS/Rsense,则最大误差是否可以根据此公式计算? 那么、如果 Rsense 为1m Ω、VFS 为100mV、我们将得到+-7.5A 的最大误差?

BR、

安蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。  电气规格 LIN 7.31对 AOLD 有效。  所有保护都基于比较器、应使用后修整值来计算精度。

    电流阈值精度=[(所选阈值+/-Voffset)*+/-VSCALE (后置修整)]/RSNS +/- RNS_Tolerance