请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 您好!
我有几个与 AOLD 阈值精度相关的问题。
1.规格表7.31中列出的电气特性是否也适用于 AOLD?
2.该表还列出了 Vscale 的 No Trim 和 Post-Trim 值。 我假设修整后的值应用于精度计算、但您能否确认这一点?
3. 如果我们忽略感测电阻器精度: MaxError = 2.5mV/Rsense + Vscale/100*VFS/Rsense,则最大误差是否可以根据此公式计算? 那么、如果 Rsense 为1m Ω、VFS 为100mV、我们将得到+-7.5A 的最大误差?
BR、
安蒂