Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, INA138, BQ24630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 主题中讨论的其他器件: INA138、 BQ24630
BQ24650几乎拥有独立充电器所需的所有功能、可针对 SLA 或 LiFePO4电池(标称值为12V)进行配置。 到目前为止,很好……
我要添加的一个特性是适配器电流限制。 必须有一种巧妙的方法或测量适配器电流(使用 INA138或类似器件?) 并使用输出电压(来自 INA138)相应地调制 MPPT 设定点。
这样做的原因通常是:交流/直流适配器在插入时会为系统逻辑和充电器供电。 为系统逻辑供电是一个优先事项、而充电器可按比例缩小以仅使用适配器的剩余容量。 在此应用中、我无法依赖"输入压降"。
有什么建议?