This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:具有 MPPT 的适配器电流限制?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, INA138, BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685469/bq24650-adapter-current-limiting-with-mppt

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: INA138BQ24630

BQ24650几乎拥有独立充电器所需的所有功能、可针对 SLA 或 LiFePO4电池(标称值为12V)进行配置。 到目前为止,很好……

我要添加的一个特性是适配器电流限制。 必须有一种巧妙的方法或测量适配器电流(使用 INA138或类似器件?) 并使用输出电压(来自 INA138)相应地调制 MPPT 设定点。

这样做的原因通常是:交流/直流适配器在插入时会为系统逻辑和充电器供电。 为系统逻辑供电是一个优先事项、而充电器可按比例缩小以仅使用适配器的剩余容量。 在此应用中、我无法依赖"输入压降"。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25650没有电源路径控制。

    您将系统逻辑连接在何处? 如果您将系统与电池并联,则系统逻辑将能够从适配器汲取电流,而电池可以用剩余的适配器电源充电。

    当电池充电终止后、系统负载将开始对电池放电。 一旦电池低于再充电阈值、电池充电将重新开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电源路径可通过简单的二极管实现、也可通过适当的 FET 实现"理想二极管"。
    插入交流/直流适配器后、电池将与系统负载完全隔离。
    电源贴片解决方案相对简单。 这是我需要首先解决的适配器电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24650被设计用于太阳能充电应用、在此类应用中、不同光下太阳能电池板的电流能力有所不同。 因此、bq24650没有内置输入电流限制功能。 对于 LiFePO4电池充电、您可能需要考虑使用 bq24630。