请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62175 你好。
我对 TPS62175有疑问。
开关频率的最大频率是多少?
有一个工作频率为1.7MHz 的 IC。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
感谢您的回答。
发送输出波形。
测量
输入电压:12.5V
输出:5V 350mA
谢谢你。