This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62175:开关频率

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669807/tps62175-switching-frequency

器件型号:TPS62175

你好。

我对 TPS62175有疑问。

开关频率的最大频率是多少?
有一个工作频率为1.7MHz 的 IC。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    石井您好、

    它通常不应高于~1MHz。 您能否发布显示更高频率的 Vin、Vout 和 SW 波形? 在此期间负载是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    您是否能够解决此问题或捕获波形以进行进一步调试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。

    发送输出波形。

    测量

    输入电压:12.5V

    输出:5V 350mA

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../4604.TPS62175.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享波形。

    这是在 EVM 上测量的吗? 原理图使用了什么? 这是否在多个 IC 上发生?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未在 EVM 中完成。
    它发生在设计的电路中。
    我们目前正在使用 TPS 62175大规模生产我们的产品。
    我们正在通过运输测试进行频率测量、结果如所示。
    我有超过5件商品。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。

    我建议对 EVM 上的故障 IC 进行快速测试、以确保问题仍然存在。 如果仍以太高的频率进行切换、请通过您所在地区的 CQE 启动故障单元的质量返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    现在、关于 TPS 6215的频率、
    使用 TPS 621575 EVM - 098也可获得相同的结果。 (1.7MHz)
    即使是在您的公司 CQE、我们也会将其视为一款优质产品。
    实际上、尽管它是1MHz 的产品(我知道它在 DCS 上运行)
    MAX 将提供多少 MHz? (设计值的最大值是多少?)

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    您是否已将其提交至 CQE? 您看到的行为可能是由损坏的 IC 引起的、因此我们需要对此进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。

    我应该如何提出申请?
    我在询问您的公司 CQE 时是否必须附加此电子邮件?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ishi-San、您好!

    您的经销商应了解联系 TI 地区 CQE 提交质量退货的流程。

    应该有一个表单可供填写、您可以在其中链接到此 E2E 主题。