This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930, TIDA-01093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701557/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76930TIDA-01093

尊敬的 WM:

   我对 BQ76940有一些疑问。

   REGSRC 引脚的电源为外部电源 ,电源电压为13V,但 REGOUT 引脚输出4.41V,正常电压为3.3V;CAP1输出3.88v,正常电压为3.3V;未连接负载和充电器,ALERT 输出4.45v,其它引脚的电压 正常,为什么?

   感谢您的重播!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    检查您的基准电压以确保您参考的是 IC 的 VSS。 确保 VSS 引脚焊接到电路板接地端并以电池负极为基准。 正常器件不会输出高电压、但电源来自 REGSRC 或 VC5X、如果损坏、则可提供较高的电压。 强制将电压输入到输出引脚将提高电压并可能导致损坏。
    您注意到的电压超过引脚的绝对最大电压。 如果 VSS 未断开连接、则必须已损坏部件、请更换部件、但在安装更换部件之前检查是否存在异常电压并纠正任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM:

       谢谢 、问题 得到了解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM:
    我对 BQ76940有一些疑问。
    ①相邻电池不应同时平衡。 这可能会导致电芯引脚超过其绝对最大条件、也不建议用于外部平衡实现。(BQ76940)的第29页
    这可能会导致电芯引脚超过其绝对最大值条件、原因是什么?
    ② bq76930和 bq76940中电池组的时间线是独立的、因此在下一组进行测量时、可能有一组正在进行平衡。 在各组之间的电池边界处、相邻的电池可以在任何常见路径中测量来自平衡电流的电压。(为什么?) 使用宽迹线或使电流尽可能靠近电池返回将使共模电阻保持在低电平、这将减少这种影响(请参阅图8)。 (第页、共页 Top10)
    ③由于电池输入在平衡期间会拉在一起、因此必须小心以防止输入损坏。 如果组中的所有电池同时启用平衡功能、输入将会拉在一起、并且会超出某些最大限制、则器件可能会损坏。 对一组中的每一个其他电池进行平衡将使不平衡电池上的电压加倍、这通常是可以的、请检查您的设计中使用的电池电压的电压限制。(TOP10第9页)为什么?
    ④If 76940 connet 13节电池、VC8和 VC9短电池、VC13和 VC14短电池、cell8 (connet 至 VC8)和 cell9 (connet 至 VC10)是否可以同时进行平衡?
    ⑤测试 SCD、分流电阻等于1Mohm、将 SCD 值设置为22mv、计算电流等于22A、但测试18A DSG_ON=1、存在4A 误差、为什么? 与 PCB 布局相关? SRP 和 SRN 网络的直线距离为105mm。测量小电流(1.18A)的误差很小。
    感谢您的回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    如果电池电压为4V 且电池1和2处于平衡状态、VC0、VC1和 VC2将拉至相同的电压、大约为4V。 这将超过 VC0的3.6V 绝对最大值。 该器件不适用于相邻电池平衡。
    2.该部分的设计没有同步时间表。 请参阅图示、并考虑电阻中的 IxR 压降。
    3.当电池平衡时,输入的电池电压移动约1/2电池电压。 请参阅 www.ti.com/.../slua775 图5。 如果电池电压为4V、电池1和3保持平衡、则 VC1向下移动2V、VC2向上移动2V。 电芯2输入(VC2 - VC1)经历8V 电压。
    不建议使用这种方法、因为 VC8和 VC9连接在一起、所以现在电池8和9是相邻的。
    5.早期版本的数据表显示了 Protect3寄存器复位值保留位的值不正确。 一些用户错误地将保留位设置为1、而不是保持不变。 这会使 SCD 保护阈值发生变化、类似于您描述的情况。 请使用最新的数据表、确保 Protect3保留位设置为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM:
    上面的问题5,Protect3保留位已设置为0,这不应该是原因。 我不知道是什么导致了它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    5号。 它可以是 PCB 或组装。 除非您有4个端子电阻器、否则任何测量中都会显示阻焊值。
    电路板布局可能会影响测量、您通常希望传感滤波器的走线直接连接到焊盘、而不是连接到更大的电流走线。
    有时、您可以通过在电阻器端子、焊盘与电阻器端子之间或在检测输入滤波器电阻器与其他点之间进行探测来找到这些电阻器。
    另请注意、数据表中的 OCSCALEERR 为10%。 虽然误差通常很小、但结合另一种影响、它可能会变得很大。 如果可用、请尝试另一个电路板。
    希望这些评论能帮助您找到原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM:
    BQ76940文档中的 OV 阈值的可编程范围约为3.15V 至4.7V、但这可能会因而发生变化
    用于映射 ADC 值的(增益、偏移)线性方程。OV 阈值的可编程范围约为3.15至4.7V,低于3.15v (例如2.5V),是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    OV 阈值寄存器不能设置为低于00。 这给出了0x2008的最小 OV 阈值、请参阅 bq76940数据表第3.7.1.2.1节。 通过在器件中存储增益和偏移、可以计算出电压、但如果数据表中显示的典型 LSB 值为382uV、偏移为0、则计算结果为3.13V。 无法将 OV 设置为2.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM:
    如果76940连接13节电池,VC8和 VC9短路,VC13和 VC14短路,则电压差为0。测试 UV,BQ76940自动不检测它们之间的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM:
    另一个问题是、如果有20节电池、我想使用两个 BQ76930、您是否有任何推荐的文档或原理图设计?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 WM:
    如果 BQ76940的采集引脚连接到电池,则 BAT、VC10X、VC5X 具有电源,但 REGSRC 引脚没有电源输入,BQ76940的哪些模块正在工作?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    短接电池:是的、如果电压低于 UVMINQUAL、则器件不会声明 UV。 它期望用户有意地短接输入。 主机将需要意识到、本应存在的电池单元缺失。
    对于20节电池、请参阅使用2个 bq76930s 的 TIDA-01093。