请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件: BQ76930、 TIDA-01093
尊敬的 WM:
我对 BQ76940有一些疑问。
REGSRC 引脚的电源为外部电源 ,电源电压为13V,但 REGOUT 引脚输出4.41V,正常电压为3.3V;CAP1输出3.88v,正常电压为3.3V;未连接负载和充电器,ALERT 输出4.45v,其它引脚的电压 正常,为什么?
感谢您的重播!