Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1
尊敬的 Sirs:
我希望在太阳能供电电池组中使用此芯片、用于远程位置 Wi-Fi 热点。 我的问题如下:
该器件是否适用于12V、18Ah 和26Ah 密封铅酸电池。
2.我的应用不是"极少放电"的情况。 电池应在日常使用中放电、并在可用时由太阳能+电源充电。
3.我的产品有一个向云服务器报告其运行状况的驻留微控制器,我希望将此器件包括在内,以便更深入地检查电池状态。
4、器件封装必须采用 SOIC 封装、以支持我们的传导路径。
谢谢、此致、
Ajay Sabharwal