This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/686072/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

尊敬的 Sirs:

我希望在太阳能供电电池组中使用此芯片、用于远程位置 Wi-Fi 热点。  我的问题如下:

该器件是否适用于12V、18Ah 和26Ah 密封铅酸电池。

2.我的应用不是"极少放电"的情况。 电池应在日常使用中放电、并在可用时由太阳能+电源充电。

3.我的产品有一个向云服务器报告其运行状况的驻留微控制器,我希望将此器件包括在内,以便更深入地检查电池状态。

4、器件封装必须采用 SOIC 封装、以支持我们的传导路径。

谢谢、此致、

Ajay Sabharwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    该器件是否适用于12V、18Ah 和26Ah 密封铅酸电池。 [Mar]是的

    2.我的应用不是"极少放电"的情况。 电池应在日常使用中放电、并在可用时由太阳能+电源充电。 [MAR]极少放电算法对监测没有影响。 如果您的应用程序将被例行放电、那么 bq34110或 bq34z100-G1的工作方式应与不同的注意事项不同、我建议您阅读更多内容或查看我们的视频、以了解哪些最适合您的应用程序。

    3.我的产品有一个向云服务器报告其运行状况的驻留微控制器,我希望将此器件包括在内,以便更深入地检查电池状态。 [Mar]测量仪表应该不会出现问题、它会将电池 SOC 报告回、然后您可以将其发送到 MCU 以向云服务器报告

    4、器件封装必须采用 SOIC 封装、以支持我们的传导路径。 [Mar]产品文件夹中的"样片和购买"选项卡下提供了可用的封装。

    谢谢

    Miguel