This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:吨的变化

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702053/lm5161-q1-the-variation-of-ton

器件型号:LM5161-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5161-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
在以下条件下,常数1.008*10^(-10)的变化是多少?

 拓扑:反相降压-升压
 输入电压:6~32V、6~20V
 输出电压:8V

他们担心由于吨位的变化而达到电流限值。 因此、他们需要这种方法来估算吨数。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了了解吨的变化、您可以在数据表的典型特性部分中找到给定 RON 值的吨在 VIN 范围内的变化。 我建议查看图10和11以了解准时的变化。

    此外、当峰值电流超过1.6A (典型值)时、器件将进入电流限制、此时导通时间将立即终止、这意味着将启动关断计时器以保护器件。 关断时间的长度由 FB 电压和输入电压 VIN 控制。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    它们担心电感器电流会达到电流限值。 吨数在一个条件下会因 IC 而异。 例如、IC-A 具有短吨、电感器电流不会达到电流限值、但 IC-B 具有长吨、这就导致了电流限制条件。

    我们假设我们可以估算数据表第6.6节的变化。 但它似乎取决于 VIN 条件、并且随着输入电压的增加而变得更糟。 因此、他们希望确保在自己的条件下发生变化。 您能否提供常数1.008*10^(-10)的变化? 我们不需要保证。 他们会将其用作参考。

    拓扑:反相降压-升压
    输入电压:6~32V、6~20V
    输出电压:-8V

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、上一篇文章中有拼写错误。 输出电压为-8V。 我更正了该问题并通知您。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面有没有更新。 如果您需要更多信息、我可以通过电子邮件发送 能否提供您的电子邮件地址?

    如果您能给我们反馈、我将不胜感激。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    您可以使用数据表第7.3.6节中的信息计算 Ron。

    您可以看到:"Ron 必须选择最短导通时间(最大输入电压)大于150ns、才能正常运行。 这种情况
    最短导通时间要求可限制输入电压相对较高的应用的最大开关频率
    和低 VOUT。"

    如前所述、应针对最大 VIN 情况计算 RON、因为这是恒定导通时间运行的限制。

    您能否共享设计的原理图? 如有必要、您可以发送至我的电子邮件(k-wiggenhorn@ti.com)。

    同时、我将与产品专家联系、以查看我们是否在数据表中有关于常数的任何其他信息。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经给你发了一封电子邮件 您收到了吗? 如果您给我们反馈、我们将不胜感激。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    是的、我收到了此电子邮件、今天我将分享反馈。

    谢谢、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    让我们通过电子邮件继续讨论、我将关闭此 e2e 主题。

    此致、
    Katelyn