您好!
我们收到了客户关于 LM5161-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
在以下条件下,常数1.008*10^(-10)的变化是多少?
拓扑:反相降压-升压
输入电压:6~32V、6~20V
输出电压:8V
他们担心由于吨位的变化而达到电流限值。 因此、他们需要这种方法来估算吨数。
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、感谢您的回复。
它们担心电感器电流会达到电流限值。 吨数在一个条件下会因 IC 而异。 例如、IC-A 具有短吨、电感器电流不会达到电流限值、但 IC-B 具有长吨、这就导致了电流限制条件。
我们假设我们可以估算数据表第6.6节的变化。 但它似乎取决于 VIN 条件、并且随着输入电压的增加而变得更糟。 因此、他们希望确保在自己的条件下发生变化。 您能否提供常数1.008*10^(-10)的变化? 我们不需要保证。 他们会将其用作参考。
拓扑:反相降压-升压
输入电压:6~32V、6~20V
输出电压:-8V
此致、
tateo