This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:PWM 调光频率

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675388/tps92692-q1-pwm-dimming-frequency

器件型号:TPS92692-Q1

你(们)好

我在 E2E 上看到了一些类似的问题。 但是我无法得到我想要的答案。 所以,请允许我问。

https://e2e.ti.com/support/power_management/led_driver/f/192/t/667924?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS92692

https://e2e.ti.com/support/power_management/led_driver/f/192/p/622086/2292667?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS92692%20dimming#2292667

我们的客户将在以下条件下使用此器件;

 降压/升压;ILE=2.5A;SW 频率=450kHz;PWM 调光频率=20~100kHz

在 fsw=450kHz 和 Fpwm=100kHz 时、最大占空比可能是多少?

正如我在之前的 E2E 文章中提到的、建议在10Hz ~1000Hz 之间。  Fpwm=100kHz 是否可行?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    可以达到100kHz、但范围将受到限制。 使用串联断开 FET 调光时、将有一个最小脉冲宽度来确保 COMP 在每个周期稳定。 最小脉冲宽度将取决于许多因素、但它大约为3或4个开关周期(450kHz 开关周期)。 因此、在任何频率下、100% PWM 占空比都不是问题、而是您的最小占空比受到限制。

    对于这种类型的调光、100kHz 速度非常快。 因此、如果您在如此高的频率下需要宽调光范围、则可能需要一个具有升压和降压转换器的两级。 降压转换器的调光速度快得多。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    感谢您的评论。 我对你的评论有一些疑问。  

    可以>100kHz,但范围将受到限制。

     最小占空比可能是多少? (在100kHz 频率下可实现的最小调光占空比是多少?)

    >使用串联断开 FET 调光时,将有一个最小脉冲宽度,以确保 COMP 在每个周期内稳定。最小脉冲宽度将取决于许多因素,但它大约为3或4个开关周期(450kHz 开关周期)。 因此、在任何频率下、100% PWM 占空比都不是问题、而是您的最小占空比受到限制。

     数据表中描述了调光范围为1000:1。 频率条件是什么?  

     如您所述,如果调光速度如此之快,COMP 电压将不会跟随响应。 我们需要一些开关时间(3或4个开关周期?) 响应时间。

     这意味着3或4开关周期对应于调光的最小脉冲宽度。 我的理解是否正确?

     

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    是的、始终可以实现100%占空比、因为您实际上不是调光、而是连续运行。

    因此、限制是最小占空比。 3到4个周期实际上只是一个典型的数字。 它将取决于控制环路带宽、开关频率、电感器值、输出电容、调光 FET 的速度以及其他因素。 因此、遗憾的是、它确实需要进行测试。 但在100kHz 时、您可能会被限制在40%或50%的最小占空比左右。 正如我提到过的、这些并不是真正针对非常高的速度和对比度而设计的。

    数据表中给出的1000:1数值频率要低得多、可能是250Hz 或更低。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clinton-San、

    感谢您提供信息。
    我曾与客户谈论过该器件。 它们关心在 fdim=100kHz 时最小占空比的可能值。
    因此、正如您提到的、我进行了解释。 (最小占空比可能为40 ~ 50%)

    它们不希望将频率转换为可闻频率(30~ 50kHz)。 如果我们保持3us 或更短的最小导通时间、我们应该将开关频率设置多少? (在 fdim > 50kHz 时、它们需要10%或20%的最小占空比。)

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    它们50kHz 时可能会降至20%、但需要进行测试。 在较低的频率下、它们会更幸运。 是否比可闻范围高>20kHz?

    在任何情况下、都值得在 EVM 上进行测试、以查看其所需的性能是否符合要求。 但是、正如我提到过的、在如此高的 PWM 频率下、降压转换器(两级升压+降压)将能够做得更好。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clinton-San、

    感谢您提供信息。 我与客户交谈、并提出您的建议。

    此致、
    本志本